请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWRL6432 主题中讨论的其他器件:SysConfig
工具与软件:
当我使用此 SDK MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01 并尝试在实现中包含 i2c 驱动程序时
构建过程中出现错误

当我在 mmwave_L_sdk_05_04_00_01 SDK 上搜索时、我发现、
extern I2C_Config gI2cConfig[];
extern uint32_t gI2cConfigNum;
它们在此处被定义为 extern、之前没有任何定义、这是第一次提到、也用于在多个 API 中进行检查。
为什么之前没有定义它们、以及我是否想定义每个它们的初始值是什么。