This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWRL6432:MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1407490/iwrl6432-mmwave_l_sdk_05_04_00_01

器件型号:IWRL6432
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

当我使用此 SDK  MMWAVE_L_SDK_05_04_00_01 并尝试在实现中包含 i2c 驱动程序时  

构建过程中出现错误  

当我在 mmwave_L_sdk_05_04_00_01 SDK 上搜索时、我发现、  

extern I2C_Config gI2cConfig[]
extern uint32_t gI2cConfigNum;  
 
它们在此处被定义为 extern、之前没有任何定义、这是第一次提到、也用于在多个 API 中进行检查。
为什么之前没有定义它们、以及我是否想定义每个它们的初始值是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的提问。 请允许我们在几天内再回来

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我相信这些变量是由工程中的 SysConfig 文件生成的;通过 SysConfig 工具设置驱动程序后、将为这些变量生成定义。

    此致、

    Santosh