This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-02009:有关解析器到数字解决方案的问题

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02009, TIDA-01527
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1071611/tidm-02009-questions-about-the-resolver-to-digital-solution

部件号:TIDM-02009
“线程”中讨论的其它部件: Tida-01527

大家好,团队  

在 TIDM-02009中,有几个关于 RDC 解决方案的问题,请提供一些指导,谢谢。  

1.激励信号采样回路和一半 VREF 的功能是什么? 项目中没有相关的初始化代码。  

     

2.模拟 MUX/DEMUX 电路的功能是什么? 是必要的还是可选的?

根据项目中的初始化代码,我认为它只是一台模拟交换机?  

3.我们是否有 EXC PWM 路径中的滤波器电路的模拟模型?  

4.我们是否有建议的单/多斯/多斯/多斯/多斯脉冲宽度调制(PWM)电路故障诊断方案?  

请提供一些指导。 谢谢。

此致,

高将  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请在下面找到答案:

    EXC 信号是从 DAC / PWM 发送的输出,用于为解析器生成异常信号。 OESC 是激励反馈,它是为诊断用例保留的可选信号。 它不是仅在功能代码中使用。 与 VREF1/2类似。 该信号用于诊断功能(可选)中电压检查。 在单/ COS 反馈发出激励信号之前,可以在启动时间进行零校准。

    2.这是可选的。 有关此电路的详细信息,请参阅 TIDA-01507。

    3.我个人没有。 我将与团队一起查看是否有任何模拟模型。 顺便说一句,我们在下一个实施中使用了 ALM2403的激发电路的新设计,这简化了电路。  

    对于诊断功能实施和新型 ALM2403电路,我们可以通过电子邮件讨论离线问题。 谢谢。

    此致,

    韩章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Han,  

    感谢你的回复。 我已经检查了 TIDA-01527并研究了模拟 MUX 电路的原理。 它可用于减少系统错误:  

    请帮助检查励磁电路是否有模拟模型。 再次感谢。  

    此致,  

    高将  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TIDA-01507的所有者现在正在度假。 他回来后,我会再找你。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们没有任何可以公开分享的模拟模型。 TIDA-01527的设计所有者将与您脱机联系以跟进此案例。 我将结束这条线程。 谢谢。