This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-00792:按充电器电压启动

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1073135/tida-00792-boot-by-charger-voltage

部件号:Tida-00792

您好,

根据 TIDA-00792,有一条电路通过充电器电压引导 BQ769x0,如图所示。

对于我们的可拆卸电池组设计,如果电池组未连接到充电器,则充电器输出电压为3.5V。 电池组连接到充电器后,充电器将通过 SMB 检测电池组,并将充电器输出电压转换为30V 全电压。

TIDA-00792上的建议电路需要充电器电压高于蓄电池电压才能启动 BQ769x0。 如果充电器电压低于蓄电池电压(例如 3.5V)?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kim,

    来自 TIDA-00792的此电路正在寻找 Pack+的快速上升以启动 IC。 充电器的3.5 V 输出可能不足以唤醒此电路(需要考虑耦合,FET 的 Vgsth 等)。 我们以前没有见过这样的特定用例,因此很遗憾,我没有一个简单的解决方案可以让您找到答案。

    此致,

    马特