This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-010071:Tida-010071,辅助电源(+13V),VS

Guru**** 649970 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1082528/tida-010071-tida-010071-aux-power-13v-vs

部件号:Tida-010071
“线程”中讨论的其它部件:UCC28740,,, 测试

正在进行实验以输出辅助电源。 无输出电压。

当我发现它时,似乎是由于过压导致的关机操作。

当通过除以输入电压电阻来测量 UCC28740DR 控制器的 VS 电压时,会发现以下波形。

CH3:MOSFET (VDS)// CH4:UCC28740 VS (电压感应)>

VS 的电压看起来像噪音。 应在 AUX 电源电路的哪个部分更改元件值?

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    “应更改 AUX 电源电路中哪个部分的元件值?”

    请详细说明您的问题吗?  

    切换节点的 CH3 VDS 波形如预期的那样。 您能否在 VS (原始容积感测)电路上描述更多信息? 例如,电路快照

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    “应更改 AUX 电源电路中哪个部分的元件值?”

    请详细说明您的问题吗?  

    切换节点的 CH3 VDS 波形如预期的那样。 您能否在 VS (原始容积感测)电路上描述更多信息? 例如,电路快照

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-010071电路已更改并正在使用中。 输出电压不断上升和下降。

    注意

    乔伊普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您是否有输出电压的示波器图? 在哪种负载条件下?  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 首先,当施加0.2A 负载时,输出降至0V。 因此,现在测试在空载情况下继续进行。

    CH3:VS (电压传感器:UCC28740 VS 引脚),CH4:Vout (电路中+12Vfb)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    示意图中有几个错误:  

    1.您不应将 C1与 D1平行放置,C1可能会产生振荡

    2,净漏电流(引流片节点2)不应连接到 MOSFET 的漏极。 否则, 您将缩短主端的选项卡节点2和选项卡节点3

    此致

    雷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相应的净排卸(主选项卡节点2)未连接,C1也被卸下。

    实验结果显示输出电压上升,下降,然后重复的现象相同。

    还有什么办法可以做得更好吗?

    如果您看到输出电压反复上升和下降,VS 针脚,FB 针脚或 CS 针脚似乎有问题,但我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的示波器图上有一个奇怪的地方,那就是主感应电压(HV)的波形与 VDS 相反。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量结果似乎错误。

    我正在尝试更改时间常数的值,但它仍然不会输出为恒压并波动。

    CH1:Vout (12Vfb)// CH2:VDS(Q2)  // CH4: VS (两端 R19电压)

      < UCC 28740参考指南波形>

    UCC28740的 VS 和 VDS 波形看起来相同。

    但是,在我的电路中,可以看到 VS 波形的噪声或电压峰值非常高。

    您需要更改哪个元素的值才能调整该部分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量结果似乎错误。

    我正在尝试更改时间常数的值,但它仍然不会输出为恒压并波动。

    CH1:Vout (12Vfb)// CH2:VDS(Q2)  // CH4: VS (两端 R19电压)

      < UCC 28740参考指南波形>

    UCC28740的 VS 和 VDS 波形看起来相同。

    但是,在我的电路中,可以看到 VS 波形的噪声或电压峰值非常高。

    您需要更改哪个元素的值才能调整该部分?

    同样的现象仍难以继续测试...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,确实对输出产生了很大的响铃。 您可以尝试删除 L1吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已删除。 但情况是一样的。 (1级)