请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
当我以7.5vdc in 和3.3VDC out 运行此工具时,我得到 R1=140,R2=110,错误为0%。
在我看来,该工具试图为 R1和 R2获得绝对最小的错误值
但是,就像这种情况一样,7.5vdc 时的总电流为30mA;这是0.225瓦。
我认为,至少对我来说,除了绝对错误之外还有其他考虑因素:
- 最大电流或最大功率,
- 最大误差容差;可能不为零。
从实际意义上讲,我认为这将有助于增强这一工具的能力。
感谢您的倾听。
乔恩