This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-010054:在‘方程式20’中找不到 tzero 的值/解释

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1087321/tida-010054-not-able-to-find-the-value-explanation-of-tzero-in-equation-20

部件号:Tida-010054

您好,Team,

我的客户正在 参考 TIDA 010054版的设计指南,了解双主动桥拓扑计算。   在本‘中,他无法在“方程式20”中找到 tzero 的值。 请帮助您理解这一等式?

马亨德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    t_zero 计算请参考以下公式:

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据雷宋的评论,我认为“d”是相位的度数变化,其值大于1。

    请确认? 否则,TB 的值将为负。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    d 是单位的最大相移,此处 d=0.4

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但如果我们将 d = 0.4,则 TB 的值将变为负。 如果我们将 d = 23 (度),则 TB 值为正。 请说明我们需要提供哪些 TB 值。 它是以度数> 1还是弧度< 1?