请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PMP9087 您好,
我计划修改 PMP9087的设计,使输入电压为110V 直流- 200Vdc 至5V 输出,输出电流为500mA。 需要澄清除反馈电阻器外所需的设计修改。
还想了解在满足规范要求方面是否存在任何限制(例如工作周期等)
此致,
Anand Meharwade
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我计划修改 PMP9087的设计,使输入电压为110V 直流- 200Vdc 至5V 输出,输出电流为500mA。 需要澄清除反馈电阻器外所需的设计修改。
还想了解在满足规范要求方面是否存在任何限制(例如工作周期等)
此致,
Anand Meharwade
请参阅我在另一个主题中的答案。