This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.0792万:TPD1E10B06DPYT查询

Guru**** 607815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1090884/tida-00792-tpd1e10b06dpyt-inquiry

部件号:Tida-0.0792万

大家好,

我代表我的客户发布此信息:

他们想了解更多关于TIDA-0.0792万的信息,特别是 U3,U4,U5,TPD1E10B06DPYT。 这些在电路板上的整体作用是什么?在没有二极管的情况下操作电路板会有什么影响?
他们 在寻找二极管时遇到了问题,因为交付时间已超过6个月。 他们已经构建了主板,并希望对其进行测试。
 

此致,

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Renan:

    这些是ESD保护组件,不是操作所必需的。 如果他们需要在这些引脚上提供ESD保护,他们可以寻找类似的设备。

    此致,

    马特