主题中讨论的其他部件:TPS5.416万, TPS5.414万
您好!
我正在为TI的PSpice中的“热塑性电压降压EVM”建模。 我使用的原理图来自 实验手册第20页:
现在,我假设以下跳线配置(也来自实验手册第30页):
TPS5.416万有两种型号:瞬态型号和平均型号。 平均模型似乎工作正常,产生~3.3 V的预期输出
但是,当我尝试使用瞬态模型对整个电路建模时,为了能够进行波纹分析和其他基于时间的仿真,简单直流偏压的输出与预期的量相差很远:
当我在LTSpice中运行模拟时,它完全拒绝完成。
我不确定我导入TPS5.416万瞬态模型是否存在问题--它是从TI网站 下载的,我使用TPS5.414万作为符号模板--或者我在将原理图转换为PSpice时是否出了一些错误。 关于如何进行调试的建议?
我的压缩项目文件夹也附加了;我相信它包含所有必要的依赖项。