This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00826:如何在 TINA 上模拟 PGA 6401

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00826, LMH6401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1114171/tida-00826-how-to-simulate-a-pga-6401-on-tina

器件型号:TIDA-00826
主题中讨论的其他器件: LMH6401

您好!

我以 TIDA-00826为参考、并自己构建了仿真、因为我无法获取完整的 TINA 仿真文件

我一直在更改设计中存在的 PGA LMH6401的参数

随附 的是我的 TINA Spice 文件

请告诉我如何在 TINA 中设置器件的可编程参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

     要更改衰减或增大/减小 LMH6401的增益:

    1. 在仿真中:设置 B5、B4、B3、B2、B1、 通过器件的电源(VCC = 1和 VEE = 0)将 B0设置为0或1。  
    2. 在硬件中、通过 SPI 通信设置寄存器  

     对于这两种情况、请使用 LMH6401数据表第25页的表10、以下是仿真示例:  

    谢谢、
    Sima