This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010042:TIDA-010042

Guru**** 1949000 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010042, LM5109, INA280, INA240, LM5009, LM5168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1107446/tida-010042-tida-010042

器件型号:TIDA-010042
主题中讨论的其他器件: LM5109INA280INA240LM5009LM5168

大家好、我的太阳能电池板的输出功率为15W、开路电压为111V。 我需要连接 TIDA-010042。 TIDA-010042最大输入电压为 15V 至60V、但我们的太阳能电池板 VOC 最大值为111V

如何在我们的应用中使用 TIDA-010042或任何其他适用于输出太阳能电池板且 VOC 为111V 的 IC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    要升级适用于111V 太阳能电池板的 TIDA-010042、请对该设计的硬件和软件进行一些安静的必要调整。

    硬件:
    MOSFET:由于使用的 CSD19531的额定电压仅为100V、因此必须将交错降压转换器的所有 MOSFET 更改为额定电压为111V 或更高的器件。
      TI 不提供高于100V 的 FET、因此您需要与其他供应商联系。 另请确保使用的栅极驱动器 LM5109与新选择的 MOSFET 配合使用

    电容器:电容器 C33和 C34必须更改、因为的额定电压仅为100V


    电压感应:需要调整用于输入电压感应的电阻分压器以处理高达111V 的电压。     设计指南中的第2.4.5章介绍了输入电压感应电路的工作原理

    4.电流感测放大器:必须更换 INA240,因为它只允许80V 的共模电压。 由于 INA280具有120V 的共模电压、因此 INA280这样的器件可以正常工作

    5.更改开关稳压器 LM5009:此稳压器仅支持95V 输入电压,因此必须将其更改为 LM5168

    软件:
    由于大多数组件都需要更改、因此还必须针对检测电路对软件进行相应调整。  

    您可以看到、大多数关键组件都必须进行更改、因此需要对此进行详细测试和检查。


    此致、
    Andreas