This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00176:同步电机参考设计

Guru**** 2037690 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00176, TIDA-01629, TIDA-010025
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1105383/tida-00176-reference-design-for-synchronous-motor

器件型号:TIDA-00176
主题中讨论的其他器件: TIDA-01629TIDA-010025

大家好、

我的客户发现本应用手册适用于交流电机。  我们是否有同步电机的应用手册?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TIDA-00176。 此设计适用于具有正弦/余弦编码器的旋转电机角度编码器。 它是独立的、
    安装到哪个电机上。 它适用于任何类型的电机。  

    同步电机。 有两种类型的同步电机:永磁电机、单独激励的同步电机或同步磁阻电机。 两者都是交流类型的电机、因为通常由变频逆变器(三相逆变器)驱动。

    如果您的客户也需要功率级、请查看、例如适用于200/400VAC 输入驱动器的 TIDA-010025或适用于60VDC 直流馈电驱动器的 TIDA-01629。

    此致、
    Martin Staebler