This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00381:相移如何工作

Guru**** 1554590 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00381, TIDA-00318
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1063613/tida-00381-how-does-the-phase-shift-work

器件型号:TIDA-00381
主题中讨论的其他器件: TIDA-00318

您好,

 我在 TI 的官方网站上看到了 TIDA-00381的参考设计、该参考设计与我们计划执行的项目非常相似。

TIDA-00381概述涉及以下内容:

我下载了 TIDA-00381的固件并仔细阅读代码。  

DPWM2用于初级侧驱动、 并配置为同步主器件。  DPWM0用于初级侧驱动、并 配置为同步从器件。

但 DPWM0不会随时相对于 DPWM2移动相位。(Dpwm0Regs.DPWMCTRL0.bit.MASTER_SYNC_CNTL_SEL = 0)。

我的问题是:

1、TIDA-00381在 斜升、轻负载、低输出电压?下运行时如何执行相移控制

2、同步整流 器在斜升、轻负载、低输出电压?下工作时如何工作

3、是否有 TIDA-00318的设计文档详细介绍了此案例?

我期待您的恢复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aiden、

    我发现两个主题帖有类似的问题和内容、我将关闭这个主题。 我们的工程师将通过另一个主题回答您的问题。

    谢谢。