This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01455:Q10晶体管

Guru**** 1086020 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/977441/tida-01455-q10-transistor

器件型号:TIDA-01455

大家好、

你好。

在 TIDA-01455参考设计中、图10。 上的 GaN 逆变器半桥原理图(https://www.ti.com.cn/lit/ug/tidud56/tidud56.pdf ) Q10和 R61在 FET_L_W 标签中标记了 X。

在三相电机控制中断开此组件和连接的电容器的原因是什么?


此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    感谢您关注 TIDA-01455。

    Q10和 R61的最初想法是通过 MCU 动态更改 LMG3410的压摆率。

    LMG3410 RDRV 引脚定义栅极驱动电流、从而定义压摆率。 120kOhm 将压摆率设置为20V/us。 添加并联 R61可提供大约40k 的电流、从而将压摆率更改为50V/ns。   

    它是 DNP、因为 TIDA-01455设计未在20V/ns 的压摆率下进行测试。  

    当您寻找三相 GaN 逆变器参考设计时、我建议您使用 TIDA-00915。 此设计是一种布局和空间优化型设计、
    但没有隔离式电流感应。

    此致、
    Martin Staebler