大家好
美好的一天!
在 TIDA-00195 中、GE 中的并联电容器(C142、C71、C55、C38、C153、C164)用于降低底部 IGBT 的电感电压。
我想到的问题是、在 GE 中使用并联电容器不会影响上升和下降时间?
假设我们在 GE 中使用输入电容为10nF 的 IGBT,另外 在 GE 中使用的是10nF 的并联电容。
问题1:
拉电流的数量 增加了一倍。 上升和下降时间的增加对吗?
问题2:使用 并联电容器会产生这些不公平影响、有什么好处?
请解释更多信息以了解 其优势。
感谢您的关注。
Dave