主题中讨论的其他器件: TMDSCNCD28379D
您好!
我已经实现了 TIDA-01606硬件并交叉检查了所有电压以及15V 直流输入。 现在、我需要知道在不向电路板提供高压直流和交流输入的情况下验证来自安装在 TIDA 硬件上的控制卡的 PWM 信号的可能性。 在使用 CCS 调试模式通过高压直流和三相输入供电之前、它们可以验证示波器上的 PWM 信号。
此致、
Thejesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我已经实现了 TIDA-01606硬件并交叉检查了所有电压以及15V 直流输入。 现在、我需要知道在不向电路板提供高压直流和交流输入的情况下验证来自安装在 TIDA 硬件上的控制卡的 PWM 信号的可能性。 在使用 CCS 调试模式通过高压直流和三相输入供电之前、它们可以验证示波器上的 PWM 信号。
此致、
Thejesh
您好 Harish、
感谢您提供上述信息。 我尝试在代码中进行上述更改、并在调试模式下运行代码、但没有获得 PWM 信号。
我需要澄清以下几点
下面 显示了在 TMDSCNCD28379D 板上完成的调试开关配置
答:SW1开关配置为10
SW1 开关配置为10
您能否在上述 Switch 设置上确认使用连接到控制器卡的 mini USB 和 Micro 线缆进行调试配置。
2.在 TIDA-01606电源卡板上、它们的跳线很少。
1.远程启用 J10
2. GPIO 分析 J11
3.跳线 J6
以及跳线 J30、J29、J27 NTC 传感器设置。
谢谢你
您好 Harish、
我已设置配置 TINV_lab = 1并运行代码。 我将获取所有 PWM。 但是、其中两个 FLT 引脚为低电平、它们将连接到两个栅极驱动器板。
直流电压为45Vdc。 负载为 2mH、30A 电感器线圈、采用星形连接、带有 60欧姆1kww 串联电阻器。
我已经捕获了所有三相 w.r.t neutral 的波形。 我能够在 C 相中看到完整的正弦信号、但在 B 相中它被正向削波、在 C 相中它被负极削波。
我已经验证了振幅随占空比变化的变化情况、它运转正常。
我需要知道代码在开环中运行时 FLT 引脚变为低电平的条件。
我已经验证了故障引脚变量全部为零。
FAULT_ilnvA_Over流 0
FAULT_ilnvB_Overcurrent 0
FAULT_ilnvC_Over流 0
FAULT_DSATA 0
FAULT_DSATB 0
FAULT_DSATC 0
让我知道我是否可以读取任何其他变量以了解 FLT 引脚变为低电平的原因。
我无法在本博客中上传图片。 我尝试清除高速缓存存储器和所有、即使这样、我也无法上传映像。
如果需要进行任何更改、请告诉我。
此致、
Thejesh