主题中讨论的其他器件: TIDA-00195
大家好!
在 TIDA-00366 中,电源模块的引脚13、14 (VDC-)连接到引脚27、28,其走线非常粗,与引脚15、16连接到25、26 (用于 VDC+)相同。
据我所知 、{pins13、14和 pins27、28 用于-}以及(引脚15、16 和引脚25、26 用于+)在电源模块内部连接在一起。
问题1:如果我们从外部连接它(如 TIDA-00366)、它是否会导致额外 的电流环路问题?
问题2:从外部连接它们的原因是什么?
谢谢、
Dave。