This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00120:PWM 相位差

Guru**** 646230 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/996980/tida-00120-pwm-phase-difference

器件型号:TIDA-00120

半桥1和2之间的 PWM 信号相位差有多大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是180度。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也需要改变 PWM 频率。 我计划按硬件对其进行移位、您有什么建议吗?
    我使用 STM32F4系列 MCU 来控制栅极驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khyarul、

    通过硬件更改频率比通过固件更改要困难得多。 我不明白为什么你需要这样做。

    此致。

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将第一个 PWM 占空比设置为70%、第二个 PWM 占空比必须也设置为70%?

    如果我将两者都设置为100%、该怎么办? 安全吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、对于电流平衡、两个相位的占空比应相同。

    由于 TIDA-00120中的栅极驱动器需要高侧 MOSFET 的自举偏置、因此无法实现100%占空比运行。 必须将最大占空比限制在95%左右、以便为自举充电留出足够的时间。

    此致、

    Salil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    允许它们使用的最小占空比是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小占空比不是问题。 0%是可能的。

    此致、

    Salil