This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00653:TIDA-00653的双向固件原理图

Guru**** 1471455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/895636/tida-00653-schematic-of-bi-directional-firmware-for-tida-00653

器件型号:TIDA-00653

您好!

我认为这些标签(Q6、Q7、Q10、Q13)在此文件中有错误(slua765a.pdf),您能向我解释一下吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarecrow、

    感谢您的观看。 原理图正确、但文本段落适用于早期原理图版本。 我们很快就会解决这个问题。

    上面的图5显示了单相功率级的原理图。 它将个 MOSFET 用于开关节点。 降压模式的有源 FET 为 Q5。 FET Q6用作同步 FET。 在升压模式期间、有源 FET 为 Q6FET Q5用作同步 FET。 开关节点(TP 4)之后是电感器和 ORing FET。 ORing FET 用于阻止任何损坏的相位、还用于在逆时安装12V 电池时保护控制器。 保险丝 XF1和 XF2提供了安全性、尤其是在使用电路板和实际电池时。

    此致、

    Sanatan