This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00472:TIDA-00472 -是否可以驱动我的 BLDC 电机?

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00472, TIDA-00776
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/896813/tida-00472-tida-00472---can-drive-my-bldc-motor

器件型号:TIDA-00472
主题中讨论的其他器件: TIDA-00776

您好!

   我不熟悉 BLDC 电机驱动。 我计划将我的电机与您的设计相连接、以便在开始 PCB 制造之前。 我想知道我的电机将与 TIDA-00472设计兼容。

1.电机类型         :无传感器 BLDC 电机

极                       :12个插槽和8个极

驱动电压         :交流180 ~ 280V

4.线路电阻   :13.2欧姆 +/-10%

5瓦                       :115瓦

6.方向                 :CW/CCW (可由软件控制- UART-Interface)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TIDA-00472是一款具有小型大容量电容器的梯形 BLDC 电机设计。 它适用于低成本高电压 BLDC 电机驱动器。 您可以从设计开始。  

    B.R

    霍肯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    在这里、我可以找到控制电机速度、电机方向等的 UART 命令文档。 还是我们要为 UART 接口编写代码?

    请分享此驱动器功率因数校正的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在 TIDA-00472中、我们没有实现 UART 软件 您需要自己添加 UART 协议软件。

    有关250W 液位 PFC、请参阅 TIDA-00776。 它采用350W 设计。 您可以参考它。

    B.R

    霍肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复...

    我要将该驱动器用于洗衣机、以便软件中是否有任何更改电机方向的选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 TIDA-00472中、我们没有实施双方向代码。 请参阅 https://www.ti.com/tool/BOOSTXL-DRV8320H。 下面是用于梯形控制的全功能软件。  

    您提到的目标项目是洗衣机项目。 您能否展示您的控制规格? 请通过电子邮件联系我。 Hawken@ti.com。

    让我们关闭 E2E 并通过电子邮件联系。 谢谢!