This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00779:DCM、输入电流、电感器电流、VDS

Guru**** 2508435 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524A, TIDA-00779

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/894809/tida-00779-dcm-input-currnet-inductor-current-vds

器件型号:TIDA-00779
主题中讨论的其他器件:UCC27524A

该电路的构造是相同的、以制造测试板。
排除了升压跟随器电路(已移除 Q4和 R14)并进行测试。
UCC27524A (R44 = 0 Ω)被用作栅极驱动器。
实验过程中出现问题。

以下波形图为 CH1:VGS / CH2:Vout / CH3:VIN_AC / CH4:IIN。
这是在1A 负载下捕获的波形。

输入电流波形具有很大的噪声。

以下波形捕获0.2A 负载下的波形。
CH1:VGS / CH2:VDS / CH3:IL (电感器电流)/ CH4:V_Bridge 二极管

已知 TIDA-00779用于 CCM 模式、但上面的波形显示电感器电流降至0A。 它似乎在 DCM 模式下工作。 无法提出解决方案。

请求。 请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 您的电路似乎无法正常工作。 请检查您的电感器和输出电容器。 电流波形看起来输出未被滤波。 使用合适的电感器时、电感电流不能突然改变、如波形所示。

    请检查。

    谢谢