This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM46002:-12V/1.5A 的 LM46002 TINA 仿真

Guru**** 1685360 points
Other Parts Discussed in Thread: LM46002
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/958762/webench-tools-lm46002-lm46002-tina-simulation-for--12v-1-5a

器件型号:LM46002

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我尝试使用 TINA 进行瞬态分析。 您能告诉我 snvm606.TSC 文件中是否需要任何修复吗?

附件: snvm606.tsc

设计规格:

输入电压:24V

输出电压:-12V

输出电流:1.5A

e2e.ti.com/.../snvm606.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    感谢您联系我们。 我们将验证 TINA 设计模型、并告知您是否需要任何修复。

    谢谢、 此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    我们在您的电路中观察到以下修复。

    SYNC 引脚应连接到外部时钟、如果未使用 SYNC 引脚、则应将其接地。 请参阅  数据表中的7.3.7开关频率(RT)和同步(SYNC)。

    2.输出电压由反馈电阻 RFBT/RFBB 设定。 请根据数据表 第7.3.3节"可调输出电压"中给出的公式、使用 Rfbb 电阻器(10.12K 欧姆)的正确值。


    3. 当 Vout=12V 和 Iout=1.5A I.,e..时负载电阻器(R1)的值应为8欧姆 Rout=Vout/Iout =12/1.5=8 Ω

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够在更早的时候对+12V 进行仿真、而不会出现任何错误。

    我正在寻找-12V (负12V)的仿真。 您能否共享-12V (负12V)的更新.tsc 文件?

    输入电压:24V

    输出电压:-12V (负12V)

    输出电流:1.5A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    当前的 LM46002降压转换器 TINA 瞬态模型无法配置为反相降压/升压拓扑。此外、IBB TINA 模型尚未在 ti.com 上发布。 但是、您可以使用产品文件夹链接中提供的反相降压-升压 PSpice 模型。

    https://www.ti.com/product/LM46002#design-development##design-tools-simulation

    或者、我们已将未加密的 PSpice 模型导入到 TINA 中、并为 IBB 创建了宏模型。 请在下面找到相同的内容。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/snvm606_5F00_modified_5F00_model.TSC

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供链接。 这些都是有用的!!

    我尝试为  您在上述链接中发送的 snvm606_5F00_modified_5F00_model.tsc 运行瞬态仿真。

    请查看仿真屏幕截图

     整个仿真持续时间(5msec) VOUT 的额定电压? 我在这里缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sadashiva、

    该器件正达到谷值电流限值(2.05A)。 电感器电流的谷点高于电流限制阈值。   有关更多详细信息、请参阅数据表中的第7.3.12节"过流和短路保护"。

    请注意、当降压转换器配置为 IBB 时、输出电流和电感器电流峰峰值将有限制、并且小于为降压转换器指定的最大 Iout。 有关 更多详细信息、请参阅以下文档中提到的4.2电流应力部分。

    https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf?ts=1606362835053&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Praveen 的快速响应