工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我尝试使用 TINA 进行瞬态分析。 您能告诉我 snvm606.TSC 文件中是否需要任何修复吗?
附件: snvm606.tsc
设计规格:
输入电压:24V
输出电压:-12V
输出电流:1.5A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sadashiva、
我们在您的电路中观察到以下修复。
SYNC 引脚应连接到外部时钟、如果未使用 SYNC 引脚、则应将其接地。 请参阅 数据表中的7.3.7开关频率(RT)和同步(SYNC)。
2.输出电压由反馈电阻 RFBT/RFBB 设定。 请根据数据表 第7.3.3节"可调输出电压"中给出的公式、使用 Rfbb 电阻器(10.12K 欧姆)的正确值。
3. 当 Vout=12V 和 Iout=1.5A I.,e..时负载电阻器(R1)的值应为8欧姆 Rout=Vout/Iout =12/1.5=8 Ω
谢谢、此致、
Praveen
您好、Sadashiva、
当前的 LM46002降压转换器 TINA 瞬态模型无法配置为反相降压/升压拓扑。此外、IBB TINA 模型尚未在 ti.com 上发布。 但是、您可以使用产品文件夹链接中提供的反相降压-升压 PSpice 模型。
https://www.ti.com/product/LM46002#design-development##design-tools-simulation
或者、我们已将未加密的 PSpice 模型导入到 TINA 中、并为 IBB 创建了宏模型。 请在下面找到相同的内容。
谢谢、此致、
Praveen
您好、Sadashiva、
该器件正达到谷值电流限值(2.05A)。 电感器电流的谷点高于电流限制阈值。 有关更多详细信息、请参阅数据表中的第7.3.12节"过流和短路保护"。
请注意、当降压转换器配置为 IBB 时、输出电流和电感器电流峰峰值将有限制、并且小于为降压转换器指定的最大 Iout。 有关 更多详细信息、请参阅以下文档中提到的4.2电流应力部分。
谢谢、此致、
Praveen