This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00753:电流互感器

Guru**** 1123240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/955998/tida-00753-current-transformer

器件型号:TIDA-00753

你(们)好… 我想知道用于测量交流电流的电流互感器类型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayur、

    感谢您考虑使用德州仪器。  我找不到一个文档、该文档准确地说明了本 TI 设计文档中使用的变压器的器件型号。  但是、从提供的详细信息来看、我认为可能 使用了本文档中的 CCT354571等器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望钳位电流互感器的器件型号能够以更高的分辨率检测高达30A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayur、

    我们不会制造我知道的电流互感器。  如果您对机械结构相似但电气规格不同的变压器感兴趣、我建议将其连接到 TDK。  但是、 在上面链接的文档中、CCT261631提供30A RMS、并且在较低的电流范围内具有更好的输出电流精度。