This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:PSpice for TI

Guru**** 1542940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110, TPS62111, TPS62113, TPS62112, INA138, TPS62120, LMR14203, LM2596, TPS62060
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/944355/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSpice for TI
主题中讨论的其他器件:TPS62110TPS62111TPS62113TPS62112INA138TPS62120LMR14203LM2596TPS62060
大家好、
在尝试使用程序库中的 TPS62110器件模拟 PSpice 电路时、我收到以下错误消息:
错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U1_U6的接口节点数不正确。
错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U6_U12的接口节点数不正确。
错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U6_U16的接口节点数量不正确。
错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U4_U176的接口节点数量不正确。
错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U5_u11的接口节点数不正确。
错误(ORPSIM-15461):X_U1.X_U5_U12的接口节点数不正确。
请从我的最后开始就我所犯的错误提供建议
谢谢、
亚历山大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    我在为项目 https://www.ti.com/lit/zip/slvm133运行启动仿真时未发现任何问题您 是否尝试重新启动工具并再次运行仿真? 您是否对仿真配置文件进行了任何更改? 您能否共享整个.out 文件-需要检查顶部的库部分。  

    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    我搜索了这个模型并从工具中打开了示例电路、仿真正常。

    请您压缩项目目录并与我们分享吗?

    谢谢、

    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JC。

    我已重新安装 PSPICE。 结果是相同的。

    这是我的项目。

    谢谢、Alexander。

    e2e.ti.com/.../TPS62110_5F00_PSPICE_5F00_TRANS_5F00_final.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大

    此 zip 文件中文件夹的完整路径是什么?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JC、


    D:\TPS62110_PSPICE_TRANS_FINAL
    我不使用马戏团的字母。
    TPS62110、TPS62111、TPS62112、TPS62113型号无法正常工作。
    随机选择的型号:TPS62060、TPS62120、LMR14203、LM2596、INA138工作正常。

    谢谢、

    亚历山大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我们在模型文件中发现了问题。 固定的 TPS62110模型将于明天推出(我将在其退出时更新)。

    其他问题需要更长时间才能得到解决、很可能下周就要解决。

    感谢您的报告。

    此致、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我们发布了固定的 TPS62110模型。 当系统提示您更新模型库时、请接受、然后重试仿真。

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我们发现此问题的所有模型均已得到纠正。 请通过接受下一个更新提示更新到最新的库版本。

    感谢您的报告。 如果您遇到其他问题、请告知我们。

    此致、

    JC