请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00663 主题中讨论的其他器件:TDC7200、 SN74LVC1G08
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的:
我们使用两个 TDC7200来获取 ToF 时间、我将从 TDC_INT 引脚获取低电平信号、如下图所示、
但我不知道哪个 TDC7200 INT 引脚变为低电平? 为什么 TDC_RX_INT 引脚"和" SN74LVC1G08的 TDC_TX_INT 引脚"?
当 TDC_INT 引脚变为低电平时、我不知道哪一个7200已准备好获得结果。