This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:下载错误

Guru**** 1471455 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010030, TIDA-010074
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/939102/tida-010030-download-error

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件: TIDA-010074

您好、。。

我需要 TIDA-010030的设计文档、但在文档下载期间出现错误。 您能告诉此类文档的替代来源吗?

 

谢谢、此致

Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subhash,  

    TI.com 是下载这些文件的最有效方式。 您能否分享错误屏幕截图、以便我可以利用它对此问题的帮助?

    谢谢你。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的电子邮件回复。

     登录 TI 网站后、我尝试 下载以下设计 zip 文件。 但 在完成文件下载后始终发现网络错误。

    请查看错误。 我厌倦了在 办公室和家中下载。

    谢谢、此致

    Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subhash,

    我尝试了自己的方法、没有发现任何问题。 如果您阻止外部下载文件、您可能需要检查您的 PC。 如果我的 IT 同事有更好的建议、我也会尝试与他们联系。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    下载错误仅来自 TI 网站。 我 已多次从 Infineon、Onsemi 等网站下载设计 zip 文件,但没有错误 。

    谢谢、此致

    Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subhash,

    您可以下载其他 TIDA 文件吗? 例如 TIDA-010074: www.ti.com/.../TIDA-010074

    有两个参考设计具有非常相似的设计文件。 如果您在下行提货 TIDA-010074设计文件中看到同样的问题、请告诉我。  

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。

    我将尝试使用上面的链接。 但目前、请查看恶意软件生成 保护错误。

    也许您对此有一些想法。

    始终出现此错误... 我尝试过 google chromrome Internet Explorer 等

    谢谢、并进行了升级

    Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    此链接同样存在问题。

     TIDA-010074: www.ti.com/.../TIDA-010074

    谢谢、此致

    Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。

    我将尝试使用上面的链接。 但目前、请查看恶意软件生成 保护错误。

    也许您对此有一些想法。

    始终出现此错误... 我尝试过 google chromrome Internet Explorer 等

    谢谢、并进行了升级

    Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subhash,  

    我已经与我们的 IT 同事核实过、他们怀疑您的笔记本电脑中有防御软件可以阻止这些文件。 您可以尝试使用其他笔记本电脑下载这些文件。 这些文件安全且正常。  

    此致、

    Ryan Tan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。

     我将使用同事的笔记本电脑进行检查。 但是、我可以在平均时间内知道 我的笔记本电脑中有哪种软件。 我可以将其删除并 下载所需的 zip 文件。

    谢谢、此致

    Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subhash,  

    我对笔记本电脑硬件没有足够的了解、不确定是哪种软件会导致此类问题。  

    由于下载问题不仅仅是 TIDA-010030或 TIDA-010074、我建议只打开另一个有关下载错误的 E2E 问题。 然后、您可以让合适的人员帮助解决这一一般问题。  

    谢谢。

    此致、

    Ryan