This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:无法为 TPS55340创建设计

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/947991/tps55340-design-cannot-be-created-for-tps55340

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: LM5157

大家好、


我想获得帮助、为什么我们客户的以下价值观无法在 Webench 中为 TPS55340生成设计:
输入电压、最小值 = 6V
输入电压、最大值 = 24V
Vout = 16V
Iout = 1.2A

我还尝试了数据表第22页中的值、因为客户将实施 SEPIC 应用、也无法生成设计。

您能否确认 TPS55340是否仍然是满足上述客户要求的理想选择、因为它在 TPS55340的范围内、但无法在 Webench 工具中工作?

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您发帖。  由于您的最大输入为24V、输出为16V、因此您只需超过开关节点处 TPS55340的最大额定电压:40V。  在 SEPIC 中、SW 电压为 VIN+VOUT、您还需要一些裕量。  

    请考虑 LM5157、它现在正在采样、但我们还没有准备好 Webench 模型。  LM5157在 SW 处的额定电压为50V、可支持这种情况。   

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi