This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI 创建新的宏模型时出错

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1166489/tina-ti-error-creating-new-macro-model

您好!

我不熟悉 TINA 仿真器。

我正在尝试使用从其网站下载的 TINA 模型为 Infineon 器件型号2EDN7524创建新的宏模型。

但是、新的宏向导会给出以下错误消息:"Undefined subcircuit:and3_P (C:\Program files (x86)\DESIGNSOFT\TINA 9\examples\spice\TSPICE.LIB)

该模型位于此处:

https://www.infineon.com/cms/en/product/power/gate-driver-ics/2edn7524g/?tab=~%27simulation_models#!designsupport

任何有关导致这种情况的原因以及如何继续进行的指示都是最受欢迎的!

非常感谢

-Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、  

     TINA 是一个 DesignSoft/TINA 程序,因此问题通过使用 DesignSoft 支持页面 http://www.tina.com/technical-support/来处理  。  

    DesignSoft/TINA 团队非常乐于助人、这 是 TINA 支持的最直接方式。  请在问题解决后通过回复通知。    

    此致、  

    ~Leonard