This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:安装完成、但在尝试打开时出现以下错误

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1166773/pspice-for-ti-installation-done-but-getting-below-error-when-i-trying-to-open-it

器件型号:PSpice for TI

大家好、"

我安装了 pspice,如果我打开它,我得到了下面的错误,请帮我解决。

谢谢你

Vinay V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    您能否确认文件是否存在于 C:\Users\vinayvari\AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_174\license\license.txt 中?

    还请确保您已重新启动计算机、并且 PSpice for TI 能够访问互联网。 代理或 VPN 可能存在问题、因此请尝试禁用代理/VPN。

    谢谢、

    Jackie