This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EVM430-FR6043

Guru**** 655270 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6043
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1166842/evm430-fr6043

主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6043

 EVM430-FR6043上 USB 集线器芯片的 ID 是否已被 eZ-FET 使用?

 EVM430-FR6043上 USB 集线器下巴的第26个引脚已上拉至高电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jianxue、

    对于 EVM430-FR6043、此电路板包含 eZ-FET 和 USB_Bridge 功能、因此我们使用了一个 USB 集线器。  

    因此、该集线器用于 eZ-FET。

    您在这里遇到了一些问题吗?

    谢谢!

    此致

    Johnson