请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP4451 主题中讨论的其他器件:BQ25895
您好!
以了解负载连接到输出。
我使用 BQ25895芯片、有2个 USB 输入和太阳能、太阳能持续连接、但我希望在 USB 连接时检测和禁用太阳能输入。
我将以相同的方式使用 MSP430 IC。 用于 mppt 和检测此 USB 输入。
我想使用类似的方法来添加输入。 您能帮我解决这个问题吗?
我正在努力紧急解决这一问题,如果你能提供帮助,我将很高兴
此致、
Mehmet