您好!
我正在查看应用手册 TIDA-0010054、并有一些意见/问题:
-在等式(rms²)中,我怀疑 i1²和 i2²缺少三分频,而等式应该是 IP_M Ω= i1² Ω/3 + i2² Ω/3 +……
-在等式(25)至(27)中、我了解了在提取180 µJ 值的测试设置(对于 eq、为600V 和50A)的不同运行条件下所需的换算系数。 25)。 但是、这些表达式中"PI"的来源是什么?
-在等式(31)和(32)中、您是否应该从总 rms 电流(Irms²= iac² Ω+ idc² Ω)中提取交流和直流分量、以便使用直流和交流电阻计算导线中的交流和直流损耗?
感谢你的答复。
昆图斯