This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在不禁用 FIPS 的情况下安装 PSpice for TI

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1161827/install-pspice-for-ti-without-disabling-fips

我尝试安装 PSpice for TI、但遇到以下错误:"安装无法继续、因为系统不允许非 FPIF 兼容加密。 在“Local Security Policy (本地安全策略)”窗口中禁用使用 FIPS 兼容算法进行加密的选项,重新启动计算机,然后开始安装。 我公司的政策不允许我或我的 IT 专业人员在本地安全政策中禁用 FIPS。 是否有其他方法可以将 PSpice 安装到 TI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Klema、

    不确定。 我将告诉您我发现的内容。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Klema、

    请尝试以下操作:

    • 将附加 zip 文件中的"TIPSpice.exe.config"文件复制到%AppData\Cadences\PspiceTIInstall 文件夹。
    • 在同一文件夹( %AppData\Cadences\PspiceTIInstall\)中运行现有 TIPSpice.exe。

    e2e.ti.com/.../1321.TIPSpice.exe.zip

    -jc