This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01022:模拟输入单滤波

Guru**** 656470 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1168395/tida-01022-analog-input-singal-filtering

器件型号:TIDA-01022

你(们)好

我将 TIDA-01022用作我的设计的参考。 我有几个问题

输入模拟滤波器的频率截止频率是多少?

2.为什么需要对电感器和电容器进行模拟滤波?DJ3200的输入级是差分的、共模噪声应该被消除。  

3.为什么要使用 XLF-192+? 推荐吗?

4.为什么需要同时使用模拟滤波器和 XLF-192+?

5.您在输入路径上使用了许多组件。 如何控制100differential 的阻抗(不保持阻抗将导致反射)?

谢谢、

Roey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roey、

    请查看我对您以下问题的评论...

    谢谢、

    Rob

    输入模拟滤波器的频率截止频率是多少? RR:根据用户指南、滤波器为2.2GHz

    2.为什么需要对电感器和电容器进行模拟滤波?DJ3200的输入级是差分的、共模噪声应该被消除。

    RR:滤波器旨在消除放大器级的宽带噪声、这很常见。 这与 ADC 的差分输入无关。  

    3.为什么要使用 XLF-192+? 推荐吗? RR:这是使用平衡-非平衡变压器和滤波器代替有源放大器输入的替代路径。 您可以有效地绕过该滤波器、可以使用电阻器选项。

    4.为什么需要同时使用模拟滤波器和 XLF-192+? RR:您不需要、本参考设计的用户指南中对此进行了全面说明。 您可以使用另一条路径、请参阅我在#3上的评论。

    5.您在输入路径上使用了许多组件。 如何控制100differential 的阻抗(不保持阻抗将导致反射)? RR:这是通过抗混叠滤波器设计以及放大器输出和 ADC 模拟输入之间的后端接来完成的。