你(们)好
我将 TIDA-01022用作我的设计的参考。 我有几个问题
输入模拟滤波器的频率截止频率是多少?
2.为什么需要对电感器和电容器进行模拟滤波?DJ3200的输入级是差分的、共模噪声应该被消除。
3.为什么要使用 XLF-192+? 推荐吗?
4.为什么需要同时使用模拟滤波器和 XLF-192+?
5.您在输入路径上使用了许多组件。 如何控制100differential 的阻抗(不保持阻抗将导致反射)?
谢谢、
Roey
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我将 TIDA-01022用作我的设计的参考。 我有几个问题
输入模拟滤波器的频率截止频率是多少?
2.为什么需要对电感器和电容器进行模拟滤波?DJ3200的输入级是差分的、共模噪声应该被消除。
3.为什么要使用 XLF-192+? 推荐吗?
4.为什么需要同时使用模拟滤波器和 XLF-192+?
5.您在输入路径上使用了许多组件。 如何控制100differential 的阻抗(不保持阻抗将导致反射)?
谢谢、
Roey
您好、Roey、
请查看我对您以下问题的评论...
谢谢、
Rob
输入模拟滤波器的频率截止频率是多少? RR:根据用户指南、滤波器为2.2GHz
2.为什么需要对电感器和电容器进行模拟滤波?DJ3200的输入级是差分的、共模噪声应该被消除。
RR:滤波器旨在消除放大器级的宽带噪声、这很常见。 这与 ADC 的差分输入无关。
3.为什么要使用 XLF-192+? 推荐吗? RR:这是使用平衡-非平衡变压器和滤波器代替有源放大器输入的替代路径。 您可以有效地绕过该滤波器、可以使用电阻器选项。
4.为什么需要同时使用模拟滤波器和 XLF-192+? RR:您不需要、本参考设计的用户指南中对此进行了全面说明。 您可以使用另一条路径、请参阅我在#3上的评论。
5.您在输入路径上使用了许多组件。 如何控制100differential 的阻抗(不保持阻抗将导致反射)? RR:这是通过抗混叠滤波器设计以及放大器输出和 ADC 模拟输入之间的后端接来完成的。