This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可通过 LM5155对反激式电路进行#39;t 仿真

Guru**** 633105 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1168735/can-t-simulate-flyback-circuit-by-lm5155

主题中讨论的其他器件:LM5155

大家好、我使用 LM5155 SPICE modele2e.ti.com/.../LM5155_2D00_Q1_5F00_TRANS.LIB 来模拟 LTSPICE 的反激式电路。但是 它不起作用,LM5155没有输出。 这是电路:

 

 

我检查了其他波形、发现 V (SS)仅为2mV、 I (SS)仅为2pA、这与数据表中的说明不一致

因此、请确认我的电路或模型是否有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhihao、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    由于 LTSPICE 不是 TI 工具、我们无法在此提供进一步的支持。

    您可以使用 PSpice for TI:

    PSpice for TI 仿真工具|德州仪器 TI.com

    这些模型也在该工具上进行了测试。

    此致、

     Stefan