请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM5155大家好、我使用 LM5155 SPICE modele2e.ti.com/.../LM5155_2D00_Q1_5F00_TRANS.LIB 来模拟 LTSPICE 的反激式电路。但是 它不起作用,LM5155没有输出。 这是电路:
我检查了其他波形、发现 V (SS)仅为2mV、 I (SS)仅为2pA、这与数据表中的说明不一致
因此、请确认我的电路或模型是否有问题。