主题中讨论的其他器件:Tina-TI、 TLC555
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
您好!
我们是否可以为峰值电压1.2V 的方波生成电路、电源电压为1.2/1.3V?
如果是、请提供电路原理图!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
赫尔曼、您好!
我只是想生成0.9V (较低)和1.3V (较高)范围的方波。
如果 yes...please 使用原理图回答、是否可以使用 TLC551?
否则、建议您知道的任何电路、最好 使用更少的 BOM。
Prithviraj
Prithviraj、
我建议使用最方便的电压、然后衰减/偏移信号、以获得请求的 VOL、VOH 电平。 我可以为您提供帮助。
告诉我输出方波的电源电压、频率、占空比和负载阻抗。
尊敬的 Ron:
VOH = 0V,VOH = 1.2V
电源电压=1.2V
占空比= 0.125
负载将是6个并联的 LED (阻抗不完全已知)
此致、
Prithviraj
尊敬的 Ron:
是的、6个 LED 是并联的。
电流要求范围为40mA 至100mA。
1.2V 以外的其他电源电压。
占空比将为0.125、即0.1秒导通、0.7秒关断。
请告诉我您是否可以提出建议。
此致、
Prithviraj
Prithviraj、
您将需要更多电压来驱动6个 LED。 还有多少不确定、因为我不知道 LED 阵列的特性。 在我的示例中、我使用3.6V
TLV6122或类似的升压转换器可用于升高电压。 我将其替换为理想的仿真源。
更新了:2N3904可以实现100mA、我将40V 限制误认为是40mA。
尊敬的 Ron:
您能否仅使用无源模拟组件替代 TLC555和 TLV6122?
我不想使用 IC、因为它会添加到 BOM 中。 我无法承担这笔费用、因为我正在从事一个低成本的应用。
此致、
Prithviraj