This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010049:示例源代码

Guru**** 1700900 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010049
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/814332/tida-010049-sample-source-code

器件型号:TIDA-010049

大家好、

我的客户正在请求  TIDA-010049是否有任何可用的示例源代码?

您可以共享吗?

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我将通过电子邮件向您发送链接。

    谢谢、
    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    太棒了! 我可能会向您发送电子邮件、因此请期待收到我的电子邮件。
    这对我们的客户大有帮助。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    完成。 感谢您的协作。

    此致、

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也希望看到这个示例代码。 我需要做什么才能看到它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我正在努力使源代码准备就绪、可供公众访问。 但是、这可能需要一段时间。 完成后、我会通知您。

    感谢您的耐心等待、

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars - FYI -我已经解锁了这个主题- Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看 此主题、 获取 TIDA-010049的示例代码。 请注意、此测试代码的唯一目的是启动 TIDA-010049的硬件。

    此致、
    Lars