This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01580:脉动式血氧计(心率+ SpO2)传感器

Guru**** 633105 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01580, AFE4900, AFE4950, AFE49I30, AFE4960P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1171917/tida-01580-pulseoximeter-heart-rate-spo2-sensor

器件型号:TIDA-01580
主题中讨论的其他器件: AFE4900AFE4950AFE49I30AFE4960P

您好!

我们是一家开发和制造医疗设备的公司。 现在、我们有了一种解决方案、可以使用自造腕带来监测老年人护理院中的患者。 我们与 MAX32664C 和 Maxim Integrated 的 MAX86141合作。  

我们开发了一个包含所有 AFE (光电二极管和 LED)的定制板、其中包括 MAX32664C、该模块具有一个内置算法、能够读取所有这些数据并报告 SpO2和心率的可靠值。

我们的应用基本上每30分钟唤醒一次器件、只需获取一个 SpO2和 HR 样本并以无线方式发送。

我们无法完成传感器部件、因为 Maxim Integrated 的支持质量非常差、我们遇到了一些他们无法解决的问题(基本上没有回复电子邮件)。

我想知道您能否为我选择一个好的传感器。 我看 了一下 TIDA-01580、但我不需要 ECG。这是一种手腕应用、最好直接获取数据。 您是否有传感器 AFE +算法来处理所有这些数据?  

我是否必须在 MCU 中手动执行它? 如果是、是不是很困难?  

谢谢、

TONI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 TONI、

    感谢您与 TI 联系并提供支持机会。

    在 TIDA-01580中、我们使用了 TI 的 AFE4900和 Osram 传感器来测量 SpO2和心率。 您可以使用相同的传感器。

    TI 拥有最新的 AFE 器件 AFE49I30、AFE4950以及 AFE4960P、可替代 AFE4900。

    在算法方面、TI 不提供任何算法、因为这些算法通常是我们客户的专业知识和 IP。 我们提供了可用于进一步处理的原始数据。首先、TIDA-01580附带了 LabView 中的基本滤波软件、可进一步加以探讨。

    当然、您可以使用 MCU (如 TI 最新的 MSPM0 https://www.ti.com/product/MSPM0L1306 或任何其他 BLE MCU)进行处理、但我们没有任何支持的算法。

    希望这对您有所帮助。 谢谢你。

    此致、

    Sanjay R. Pithadia