This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TMS320F28027F:InstaSpin-FOC

Guru**** 2020320 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, TMDSCNCD28069ISO, TMS320F28027
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/865252/webench-tools-tms320f28027f-instaspin-foc

器件型号:TMS320F28027F
主题中讨论的其他器件:MOTORWARETMDSCNCD28069ISOTMS320F28027

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在使用 TI InstaSpin-FOC。 尝试在 Motorware rev 中运行实验  1.01.00.18。我可以在 HVMotorCtrl+PfcKit 上运行带有控制卡 TMDSCNCD28069ISO 的实验。 当我使用 TMS320F28027控制卡进行尝试时、没有任何实验运行。 我注意到一些固件函数的地址是0x3FCxxx -- 0x3FDxxx,保留用于2802x。 我想知道如何解决这个问题?

谢谢、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 motorWare 中找到 F28027F 的实验项目、如下所示

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\hvkit_rev1p1\F28x\f2802xF\projects

    按照指南设置 F28027F controlCARD 和高电压套件、 可在 motorWare 的以下文件夹中找到。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\control\f2802x\docs

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\boards\drive\hvkit_rev1p1\docs

    然后按照 InstaSPIN 实验室指南运行该实验、 该实验可在 MotorWare 的以下文件夹中找到。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这就是我要玩的东西。 问题是当我编译它时、一些代码被寻址到地址0x3FDxxx、而该地址不适用于 F28027。 它适用于 F28069。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。 F28027F 使用不同的 FAST 库与 F28069配合使用、您必须将 F28027F 特定的库用作上面提到的示例实验。