请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP5711 主题中讨论的其他器件: UCC2897A、 LM5034
尊敬的 TI 专家:
PMP5711的输出侧要求是否有任何最小负载?
此致
Aneesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Aneesh、您好、此设计适合零负载、此致、Bernd
尊敬的 Aneesh:
误差放大器位于次级侧、请参见 U2A、因此可直接在输出电容器上控制输出电压、
直接在负载点使用遥感线路。
正向拓扑时、输出能量由 V x sec 积控制、因此占空比的减少会导致输出端的能量减少。
轻负载或零负载时、控制器开始跳过脉冲、但内部 J-FET 使辅助器件保持活动状态。
您 可以在上面研究数据表第19/22页。
它可以正常工作、您可以研究我的测试报告第2页、图1/2、在满载35A 和零负载0A 时显示了启动和关断。
此致、Bernd
尊敬的 Aneesh:
只需在 XFMR 处添加次级绕组、这将无法在单端正向拓扑中正常工作;
它不像反激式、因此只需考虑输出滤波电感器的双绕组...
只需转至 LM5034并运行两个稳压15A 功率级180 dgs 异相...
此致、Bernd