This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA TI/TLV704:TLV70450的 Tina TI 瞬态模型

Guru**** 2797525 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/850792/tina-ti-tlv704-tina-ti-transient-model-of-the-tlv70450

器件型号:TLV704

工具/软件:Tina TI

大家好、我在寻找 TLV704 5V 版本的 TINA TI 瞬态模型、但我注意到、在 TLV704的产品页面上、TLV704的 TINA TI 模型最高仅为3.3V。 是否可以接收5V 版本?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Assad、

    虽然未针对该输出电压发布 TINA 特定模型、但您可以为 TI.com 上的 TLV70450导入未加密模型。 您可以将未加密模型作为新宏导入到 TINA 中、以便仿真您的电路。