您好、查姆斯、
我已经阅读了 TIDA-010231的设计指南、找不到 FFT 执行时间的数据。 在该设计中、它使用1024 个采样点 FFT 以及它将花费多长时间或多少个周期? 请帮您确认。 谢谢!
最棒的
Julia
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、查姆斯、
我已经阅读了 TIDA-010231的设计指南、找不到 FFT 执行时间的数据。 在该设计中、它使用1024 个采样点 FFT 以及它将花费多长时间或多少个周期? 请帮您确认。 谢谢!
最棒的
Julia
尊敬的 Andreas:
感谢您的信息。 我想与您再次核对55MIPS 对应的时间长度? 当 MCU 为 F280049时、如果该 算法仅使用不带 CLA 的 CPU、则总 MIPS 将为100MIPS、55MIPS 的成本为0.55s? 如果该 算法使用 CPU 和 CLA、则总 MIPS 将为200MIPS、55MIPS 将成本为0.275s?
我不知道我的理解是否正确。 谢谢!
最棒的
Julia
尊敬的 Julia:
让我澄清一下这一点。 我的第一个答复不是那么精确。
如果我们持续运行算法、我们将在 F280049C CPU 提供的100MIPS 中使用55MIPS。
我们目前不使用 CLA。 因此、我们基本上需要 F280049C 处理能力的55%来连续运行单通道电弧检测。
现在、我们可以对其进行分解。 我们使用250kHz 的采样频率并为算法执行1024点 FFT。 这意味着我们每4.1ms 执行一次算法。 使用55% MIPS 时、这意味着一轮算法大约需要2.3ms。 在100MHz 时钟频率下为230000个周期。
我手头没有确切的数字。 但这是一个很好的估计值。
但愿这对您有所帮助。
此致、
Andreas