This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00380:TIDA-00380

Guru**** 633105 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/935112/tida-00380-tida-00380

器件型号:TIDA-00380

您好!

我想根据光绘文件制造一个 PCB。

阻抗匹配有哪些要求?

我们的工程部门已发送给 PCB 制造商、并对阻抗控制有疑问。

最终目标是在无需射频匹配的情况下制造精确的 PCB、并实现最高性能。 是否可以进行首次拍摄?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saltoon、

    有关详细信息、请参阅 Altium CAD 文件、网址为 :https://www.ti.com/tool/TIDA-00380 

    请参阅阻抗控制的制造注释(布线厚度与间距和堆叠)。 跟踪层堆叠、CAD 文件中也提到了这一点。  

    在 Gerber 中、GM10和 GM12层具有阻抗控制的制造注释和堆叠详细信息、可供制造商使用。 FabrReplicator 必须根据其制造详细信息验证阻抗。

    谢谢、

    制造商

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    感谢您的回答。

    我看到光绘状态为18mil、电阻为50 Ω。 它没有将与 GND 的间隙称为4mil (共平面)。

    我要求 PCB 制造商提供18密耳的50欧姆共面、我得到了20密耳间隙的附加结构(极性截屏)

    您能确认它是否正常吗? 或对此有任何担忧吗?

    SMA 选项的布线与第2层参考 GND 顶层的布线一致。 [天线的选件与所有层上的打开不同]

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    另一个问题-您能否分享一下 TI 如何通过18mil 迹线(以及与 GND 之间的4mil 间隙)实现50hom? 也许您有计算的 Polar 屏幕截图?

    我无法获得相同的结果。

    谢谢。

    Uzi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uzi、

    我没有计算的极点屏幕截图。 我们根据计算进行了阻抗控制、并从制造商那里堆叠。 查看您的计算表、我看到制造商确认50欧姆阻抗、这是可以的。 我正在检查能否从一位领域专家处获得意见。

    谢谢、

    制造商