请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP7413 主题中讨论的其他器件:UCC2897A
您好、TI 团队:
我想使用此参考设计设计设计50W、5V 电源、以便在本设计中实现90%以上的效率、我的输入电压范围是103-127Vac、并且我想此设计的仿真文件能不能请您提供仿真文件以便我可以使用 自行验证设计。
此致、
Mayur Nakarani.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mayur:
以下是 UCC2897A 的一些仿真资源: https://www.ti.com/product/UCC2897A#design-tools-simulation
您可能还需要考虑双开关反激式拓扑。 以下是非常符合您要求的双开关反激式参考设计: https://www.ti.com/tool/PMP10974
谢谢。
布赖恩