请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010030 主题中讨论的其他器件: BQ76940、 BQ34Z100
您好!
请建议、如果没有 LaunchPad、我们是否可以在 TIDA-010030中使用的 MSP430FR 控制器中加载具有 PCB 中可用端口的程序。
是否有为同一应用 (TIDA-010030)生成的任何固件( 如果存在)、您能否分享它?
谢谢。此
致、This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
请建议、如果没有 LaunchPad、我们是否可以在 TIDA-010030中使用的 MSP430FR 控制器中加载具有 PCB 中可用端口的程序。
是否有为同一应用 (TIDA-010030)生成的任何固件( 如果存在)、您能否分享它?
谢谢。此
致、先生,
另请建议、在 MSP 430控制器中不加载固件的情况下、我们可以运行 BMS 电路来检查 BQ76940和 bq34z100执行的最低操作以及对电池进行充电和放电。
此致
您好!
遗憾的是、TIDA-010030不支持 MSP430 FW、我会建议您参考以下代码示例来创建自己的 FW。
即使没有在 MSP430中编程 FW、您仍可以使用 TI GUI 来 检查硬件是否按预期工作。
Ryan Tan