This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010030:原理图和光绘差异

Guru**** 2195940 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, TIDA-010030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1326953/tida-010030-schematic-and-gerber-difference

器件型号:TIDA-010030
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100

尊敬的专家:

这以 Q16连接为基准:

根据原理图, BAT+连接到 Q16和 R69 ,但在 Gerber 中, C13连接到 Q16和 R69 ,如果我们继续这样做会有任何问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能分享什么是 Gerber 吗?  

    在 TIDA-010030 sch 中、Q16用于将 BAT 电压检测功能导通和关断到 BQ34Z100中、以消除不进行检测时的泄漏功率。  

    Ryan Tan